This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:未使用的时钟输出

Guru**** 2767235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1585056/lmk01801-unused-clock-output

器件型号: LMK01801

您好:

我的客户有疑问。
数据表详细说明了如何处理未使用的时钟输出引脚、如下所示。

它建议“断电“。

但就我的客户而言、他们使用 CLKout0~2 和 CLKout4~6。
只有 CLKout3 和 4 未使用。  然后、由于使用了同一分频器块中的其他通道、它们无法将这些输出断电。
在这种情况下、可以只将未使用的引脚悬空而无需断电?

此致、
Oba

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、

    可以在不关断的情况下将未使用的输出保持悬空。 断电建议是为了尽可能节省电力、但如果未使用的输出保持悬空状态、则应该没有问题。

    谢谢、

    Michael