This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:Re:偏置引脚的电压电平确认

Guru**** 2931710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1585095/lmx2594-re-voltage-level-confirmation-of-bias-pins

部件号: LMX2594

尊敬的团队:  

我们在设计中使用 LMX2594RHAR 器件。

b7ea60ab-a2d1-429e-a713-1039533f0393.png

建议使用 10uF 将上述引脚 3、29、33、36 接地  

我们计划使用额定电压为 6.3V 的电容器、因为电源电压为 3.3V(将所用电压的 2 倍焊接)

请确认这些引脚的最大电压。 并为您提供以下建议:哪种额定电压的电容器最适合使用、而 6.3V 电压是否足够

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6.3V 是正常的、这些引脚上的电压低于 3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、  
    这是非常有帮助的。

    此致、  

    Maharajan P