This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:相位噪声

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1584748/lmx2595-phase-noise

器件型号: LMX2595

我们需要一些有关如何提高 LMX2595 相位噪声的信息(是否有任何控制因素,如环路带宽等)

无论数据表中给出的值是多少、我们能否在不进行任何更改的情况下通过评估板获得相同的相位噪声值?

要求:

频率 — 5 至 15GHz、我们不会困扰稳定时间。

相位噪声 (@11GHz)-–80dBc/Hz @ 100Hz  

                    –110dBc/Hz @ 100KHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要对评估板使用高质量参考时钟、您就可以从评估板获得数据表性能。 EVM 用户指南中包含了我们用于测试的时钟的相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何改善相位噪声? 是否有任何控制因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否通过环路带宽或任何其他参数控制相位噪声、需要–110dBc/Hz @ 10kHz。

    参考时钟相位噪声与输出信号相位噪声(任何直接方程)之间的关系是什么、我指的是它会如何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    –110dBc/Hz(10kHz 或 100kHz 时)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提出建议并澄清疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否通过环路带宽或任何其他参数控制相位噪声、需要–110dBc/Hz @ 10kHz。

    参考时钟相位噪声与输出信号相位噪声(任何直接方程)之间的关系是什么、我指的是它会如何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我找到解决方案吗?

    要求

    频率:5 至 18GHz

    相位噪声@ 11GHz:–85dBc/Hz @ 100Hz

                –110dBc/Hz @ 10kHz

    1.参考时钟相位噪声与输出信号相位噪声之间的关系,我指的是它会如何影响?

    2.如果将 TI 板(时钟)的参考时钟提供给 LMX2595 评估板、则相位噪声值将与数据表中的值匹配?

    3、相位噪声控制因子,我们可以通过环路带宽或其他任何方式进行控制吗?

    期待所有问题的答案。 希望我能很快得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在另一个帖子中查看我的答复。