This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:备选器件

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1585571/tpl5110-alternative-part

器件型号: TPL5110
主题中讨论的其他器件: TPL5111

大家好、E2E 专家:

我用了一个  TPL5110  计时函数。
我后来意识到我实际上需要一个  延迟关断  (电路应在关闭之前保持通电几分钟)、但 TPL5110 仅支持  上电时序

因此、我正在寻找一个等效于 TPL5110 的元件  超低功耗(纳安) 、但能够处理  断电延迟  相反。

根据我阅读的内容、  TPL5111.  可能适合此需求、因为它会反其道而行之—它使输出保持活动状态、然后在延迟后将其关闭。
在这种应用中、TPL5111 是否是替换 TPL5110 的正确选择?
是否需要采取任何特定的预防措施(引脚排列差异,逻辑反转,MOSFET 驱动或 LDO EN 引脚控制)?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了在 5111 中翻转 DRV 的逻辑外、两个器件是相同的。