This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:需要时钟解决方案

Guru**** 2817085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1586977/lmk5b33216-clocking-solution-needed

器件型号: LMK5B33216

我们需要 TI 在包含 JESD204B 时钟的时钟发生器方面给予帮助。 我们尝试了 TICS Pro 和时钟树架构。 我们无法根据时钟树架构提供的建议器件来提供 TICS PRO 解决方案。

还有其他工具吗?

更改了参数

输入时钟:10MHz

输出时钟:322.265265MHz、LVPCEL    

输出时钟:100MHz、单端 1.8V

输出时钟 JESD204B:250MHz、LVPCEL{器件时钟}

输出时钟 JESD204B:31.25MHz、LVPCEL{SYSREF clock}

输出时钟 JESD204B:250MHz、LVPCEL{器件时钟}

输出时钟 JESD204B:31.25MHz、LVPCEL{SYSREF clock}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是满足我们要求的另一种器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:  

    通过该频率计划、您有三个频域、这意味着全部三个 APLL 都是必需的。

    BAW APLL -> 250MHz 和 100MHz

    APLL2 -> 322.265265MHz  

    APLL1 -> 31.25MHz

    请注意、

    Jennifer