This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33414A:我想知道我们的器件是否具有竞争对手&'s 器件所具有的功能。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33414A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1586658/lmk5c33414a-i-would-like-to-know-if-our-device-has-the-function-the-competitor-s-device-has

器件型号: LMK5C33414A

您好的团队、

我计划推广 LMK5C33414A、用于替代光学传输系统的 SI5397A。

我的客户提到、SI5397A 具有以下功能、我的客户在系统中必须使用该功能。 SiT95317 的电气规格几乎与 SI5397A 相同、但 SiT95317 没有此功能、因此我的客户决定不采用 SiT95317 来替代 SI5397A。

功能:当 SI5397A 的一个输入的时钟丢失时,只有一个端口被校准,所有其他 3 个端口都不被校准。  

  1. 您能告诉我 SI5397A 有什么功能吗? 如果您能在随附的 SI5397A 数据表中找到该函数、这对我来说真的很有帮助。
  2. 能否请您确认 LMK5C33414A 是否具有类似的功能?

si5397-96-a-datasheet.pdf 

此致、

山本俊介