This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002EVM:1GHz 时钟信号

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002EVM, CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1582905/cdce62002evm-1-ghz-clock-signal

器件型号: CDCE622EVM
Thread 中讨论的其他器件: CDCE62002

大家好、E2E 专家:

你好。

我要生成一个 1GHz 时钟信号/方波 使用了 CDCE62002EVM 视图。 您能帮我确定相关配置吗?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-CSC、

    CDCE62002 GUI 具有用于创建配置的内置频率规划器:

    请使用此 GUI 创建此配置、可在此处获取: https://dr-download.ti.com/software-development/gui-for-evaluation-module-evm/MD-kLq1ch5kGS/01.00.00.0C/scac112c.zip

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    我无法测试建议的解决方案、但我想问一下:我想确定建议的解决方案是否提供方波输出。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-CSC、

    这应该是 LVPECL 输出、即方波。 LVDS 也应该适用于这种情况。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    我通过频率规划器配置了 GUI 上的设置、并点击了“Write to EEPROM“选项。 但是、我无法观察到任何输出。 我需要在电路板上进行哪些设置? 此外、我找不到有关应从哪个 SMA 连接器获取输出的信息。   

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-CSC、

    在 GUI 中、您是否看到 GUI 中的这三个灯亮起?

    连接 EVM 后、只需点击“Write"按钮“按钮即可。

    我本周不在办公室 — 让我与我的一位同事一起创建并测试配置。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    除了 Kadeem 的信息外、我还有以下建议。

    如果 GUI 连接到 EVM、则屏幕应如下所示:

    我使用 100MHz PRIREF 输入创建了一个配置。 您可以将其上传到 GUI/器件、并根据您的应用相应地修改输入分频器。

    e2e.ti.com/.../CDCE62002_5F00_100MHzInput_5F00_1GHzOutput.ini

    请注意、向器件写入新配置后、必须重新校准该配置。 这可以通过按下/Calibration 按钮、然后按下 PD 来完成。

    PLL 锁定时、锁定指示灯将亮起

    此外、我找不到有关应从哪个 SMA 连接器获取输出的信息。   [/报价]

    GUI 会显示 OUT0 和 OUT1。 这与 EVM 上的 SMA 相关[YP0/YN0 和 YP1/YN1]

    如果您有任何问题、敬请告知。 如果需要、我们可以设置一个调用来浏览 GUI。

    此致、

    CRIS