This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:使用无辅助时、LMX2820 会失去锁定和低于 11.3GHz 的低输出功率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1577428/lmx2820evm-lmx2820-losing-lock-and-low-output-power-above-11-3ghz-when-using-no-assist

器件型号: LMX2820EVM
主题: LMX2820 中讨论的其他器件

您好:

我写信寻求您的专业知识、了解我在使用“无辅助“模式的跳频期间遇到的 LMX2820 问题。

当输出频率设置为 11.3GHz 以上时、该器件经常会失去锁定。 通过实验、我发现通过设置禁用 VCO 倍频器校准 DBLR_CAL_EN = 0 可以解决锁定问题。 根据论坛中的类似讨论、这似乎与 VCO 倍频器的跟踪滤波器的校准有关。

但是、会出现一个新问题 DBLR_CAL_EN = 0。 在 11.3GHz 以上的特定频率范围内、输出功率会显著下降。 例如、即使使用功率设置 PWR = 7、输出功率仍保持在–30dBm 以下。 似乎尽管跟踪滤波器校准已禁用、但滤波器可能会保留为特定频段定制的默认配置、从而导致其他频段中的这种功率下降。

我们的应用对次谐波水平不敏感。 因此、是否有办法在启用 VCO 倍频器的情况下完全绕过跟踪滤波器?

提前感谢您的见解和帮助。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    请参阅以下链接中的建议。

    e2e.ti.com/.../6046811

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在无辅助模式下、是否有任何寄存器控制可以直接绕过该滤波器? 我们对跳频速度没有特定要求、这就是我们没有使用完全辅助模式或即时校准的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    稍后、您能向我介绍一下此状态吗?  

    如果您需要我方面的任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我已经和设计人员交谈过、还尝试了一些实验、没有办法绕过跟踪滤波器。