This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555CALC:一次性计算持续时间

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TPUL2G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1586141/tlc555calc-time-calculation-monopluse-duration

器件型号: TLC555CALC
主题: TLC555TPUL2G123 中讨论的其他器件

您好团队:

我正在设计 TLC555 应该能够产生 200ns 单粒子开关的电路。 我使用了时间计算公式 T=1.1*R*C 但在 TIN 中、TI 单声道脉冲为 450ns。 请在单个单核素生成中提供帮助。 请找到所附的原理图和波形。 image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suma,

    数据表中的图 5-9 显示了大约 180ns 的传播延迟。 对于低于 1us 的情况、TLC555 不够快。

    我会看到快速比较器是否效果更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suma,

    我当时想到的是 D 触发器、对于 VG1、需要负边沿时钟输入。 (VG1 可以反转吗?)

    D 固定为高电平、因此 VG1 时钟在单声道脉冲高电平时启动 Q OUT。 C1 电荷、在 200ns 之后(考虑到所有传播延迟,可能会更小) U1 对 D 触发器应用低电平有效清零。 Q OUT 变为低电平且 C1 放电后不久。 Vref 可以是由 5V 电源供电的电阻分压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michallick:

    我没有看到您想解释的整体原理图。 我的要求是持续时间为 10ns 的负脉冲、如上图所示的 VG1 中所示、我需要用 200ns 的正脉冲进行放大。 如果您知道哪种电路可以实现此类设计、建议您使用该工具。  

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suma,

    我添加了逻辑支持来查找负时钟 D FF 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Suma、我推荐使用 TPUL2G123。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpul2g123.pdf

    我们的单稳态多谐振荡器(单稳态)系列器件是在边沿触发并产生由 RC 设置确定的脉冲的器件。 该器件可以产生 200ns 脉冲、并且可轻松配置为在负边沿触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您能给我分享一下 TPUL2G123 的 SPICE 模型或工作仿真吗?

    此致、

    Suma D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Suma、遗憾的是 、由于这些器件依赖于外部元件、无法通过 SPICE 对其进行仿真。 我们在产品页面上提供了脉冲长度计算器: https://www.ti.com/product/TPUL2G123#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我的客户对 TPUL2G123 的仿真感兴趣、是否有任何替代方法可以进行仿真、例如具有 SPICE 模型的等效器件、或使用 IBIS 模型进行仿真、这样可以帮助我对问题进行排序。 他们感兴趣的是该组件可以检测到负电压,因为他们想要检查。 感谢您的持续支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有 IBIS 模型(已连接)、但单稳态多谐振荡器没有有效的 SPICE 模型。 我们建议对这些器件进行原型设计。 话虽如此、该器件被设计为能够使用负边沿来触发。

    e2e.ti.com/.../scam144.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    请您指导一下、如果可能、可使用哪种工具来仿真 IBIS 模型和电路连接、从而了解电路。

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Suma、

    我认为 IBIS 模型的行为不会符合您的预期。 IBIS 模型旨在仿真引脚行为(即寄生效应,信号互操作性)、而不是器件行为。 确定器件行为是否适用于您的系统的最佳方法是查看器件或原型设计的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您帮助我了解 IBIS 模型。  

    是否有任何与 TPUL2G123 类似且具有 SPICE 仿真模型并可用于我们工程的 IC?

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Suma、

    否、一次性 IC 没有功能性的 PSPICE 模型。 您可以在此处找到更多详细信息: e2e.ti.com/.../faq-why-is-there-no-pspice-model-for-a-monostable-multivibrator-device