This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:器件设置测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1589058/lmk5b33216-device-setup-measurements

器件型号: LMK5B33216

查看数据表和编程人员指南、我正在寻找寄存器或验证输出频率是否正确的方法、而无需通过物理引脚测量进行手动测量。  是否有寄存器会提供良好的时钟频率或锁定以帮助验证设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:  

    要检查 APLL/DPLL 锁定状态、可参考 LMK5B33216 TICS Pro GUI 中“Status"页面“页面上的字段。 有用于 APLL1/2 锁定状态的寄存器 (LOL_PLL1 = R33[3]、LOL_PLL2 = R33[2])、如果您使用具有外部基准的 APLL3、还可以检查 DPLL3 锁定状态 (LOPL_DPLL3 = R36[3]、LOFL_DPLL3 = R36[6])。 如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Connor