This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12212:引脚编号差异

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12212, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1587375/lmk5b12212-discrepancy-in-pin-numbering

器件型号: LMK5B12212
Thread 中讨论的其他器件: LMK5B33216

大家好、我对 LMK5B12212 的引脚编号有疑问。 来表示这种情况。 在数据表中、以下引脚的引脚编号为:
OUT4_P - 27  
OUT4_N - 26。

和表 5-1 所示。 插针编号已交换:
OUT4_P - 26  
OUT4_N - 27。

您能告诉我哪一个是正确的吗?

此致
Maciej Trojka.
元件工程师





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maciej:  

    通过观察 LMK5B33216(LMK5Bx 器件的 16 输出版本)引脚排列、它看起来与 LMK5B12212 引脚图上的编号相匹配。 LMK5B12212 在表 5-1 中似乎有一个拼写错误。 正确的引脚编号如下:

    OUT4_N - 26

    OUT4_P - 27  

    我将此问题提交给我们的团队、以便我们可以在下一个数据表版本中解决。  

    此致、  

    Connor