This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H2104:通过 OE 引脚启用与时钟输出之间的延迟

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK3H2108, LMK3H2104, LMK3C0105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1588043/lmk3h2104-delay-between-the-enablement-via-oe-pins-and-clock-outputs

器件型号: LMK3H2104
Thread 中讨论的其他器件: LMK3C0105、CDCE6214、LMK3H2108

您好的团队、

通过 OE 引脚启用 LMK3H2104 与输出引脚的时钟输出之间是否存在延迟?

我想知道其他器件是否存在延迟;  

LMK3C0105

CDCE6214

LMK3H2108

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    对于 LMK3H2104、电气特性表中给出了基于 OE 引脚状态的启用和禁用时序:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem-san:

    感谢您的明确解释。 关于无同步模式、是否可以通过内部寄存器设置选择 t_OE 的 0ns?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    没有同步模式是最快的方法、但不能配置为 0ns 和 40ns 之间的值。 它在两次之间的任何位置。 选择无同步模式而非全同步模式可由寄存器配置。

    谢谢、

    Kadeem