This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:是否仍可以增加 TPL5010 RSTn 脉冲宽度 320ms (tRstn)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1589155/tpl5010-is-there-anyway-to-increase-tpl5010-rstn-pulse-width-320ms-trstn

器件型号: TPL5010

我想使用 TPL5010 作为 SBC 持续关闭状态下的看门狗。  如果 DONE 和 RSTN 引脚处于正常状态 (ON)、我仅使用 DONE 和 DONE 引脚从 SBC 接收消息 、而如果 DONE 不在设定的时间间隔内(TIP~10 分钟)、则通过将 SBC 的 pwr_btn 拉至低电平来强制 RSTN 引脚进入 SBC。 但是、SBC 的 pwr_btn 引脚似乎必须为低电平超过 600ms (<5s) 才能开启 SBC。

tRstn 似乎为出厂默认值、能否增加 TPL5010 的 RSTn 脉冲宽度。 是否有任何其他模块(看门狗)、我可以实现 10 分钟等时间间隔和 超过 600ms 的低脉冲复位。

不使用 PS:WAKE 引脚、就像看门狗利用计时器一样使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maka-San:

    要将 TPL5010 用作看门狗、需要唤醒、否则您不知道何时发送 DONE 信号以使 RSTN 输出保持高电平。  

    复位脉冲的持续时间不可配置、我不知道哪个低功耗器件可以延长脉冲的持续时间。  

    我提出了一个想法、即通过附加的 TPL 计时器创建一个持续时间更长的脉冲。

    POR 时间非常短、我们可以忽略它。