This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:在 PPS 基准下、DPLL2 无法实现相锁 (LOPL_DPLL = 1)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1588960/lmk5b33414-dpll2-doesn-t-achieve-phase-lock-lopl_dpll-1-with-pps-reference

器件型号: LMK5B33414

您好:

我正在使用  LMK5B33414  生成多个锁相到 GPS 控制的 1PPS 信号的输出、但我在获取时遇到问题  DPLL  频率。 频锁 (LOFL_DPLL) 有时会清除、但相锁 (LOPL_DPLL) 保持为 1
 
我的目标:
输出时钟 (OUT8–OUT10) 源自  APLL2/PLL2  必须与 GPSDO 1 PPS 基准 (REF1) 相位对齐。
 
目标频率:
  • OUT8 = 268.435456MHz
  • OUT9 = 33.554432MHz
  • OUT10 = 536.870912MHz
当前配置:
  • XO 输入:  25MHz、50ppm、用作 APLL2 基准
  • REF1 输入:  1Hz (PPS)、CMOS 内部直流耦合、150mV 迟滞、1ppm 精度 (GPSDO)
  • DPLL2 基准:  REF1
  • APLL DCO:  模式=不需要
  • APLL2 基准源:  XO 25MHz
  • VCO2 频率:  5905.580032MHz
  • DPLL 环路滤波器:
    • LBW = 0.01Hz(电流)、尝试使用 0.2Hz 至 0.5Hz 进行采集
    • 允许的峰值= 0.1dB (tf)、1dB(误差)
    • DCO 阶跃= 1ppb
    • 最大 TDC 频率= 5e –6MHz(≈5Hz)
  • 时钟输出:  OUT8/9/10 源= PLL2
  • REF1 _valid_status:  1.
  • LOFL_DPLL2 = 0
  • LOPL_DPLL2 = 1  (无法锁定)
我尝试过的设计:
  • 已确认 REF1 有效并正确分配给 DPLL2。
  • 尝试了扩大 LBW (0.2Hz 至 0.5Hz) 和放宽频率/相位锁定阈值。
  • 启用 ZDM (REF1→PLL1) 并在编程后发出 SYNC。
我的问题:
  1. 这些参数(尤其是 DPLL2 基准频率、最大 TDC 频率和 LBW)对于 1Hz PPS 输入是否正确?
  2. 是否有推荐的 DPLL 滤波器模板或示例 (.tcs) 用于通过 LMK5B33414 进行 PPS 学科设计?
感谢您提供 1Hz PPS 锁定的任何见解或示例配置。
 
此致、
Antoine
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    如果您尝试锁定到 1PPS 输入、则必须将 TDC 配置为 1Hz。 我有点不清楚如何能够获得 1PPS 的 5Hz TDC。 您必须考虑 REF 输入会通过 DPLL R 分频器进行分频、除非绕过 R 分频器。 对于 1PPS、我们会旁路 R 分频器以获得 1Hz 的 TDC 频率。

    我建议首先生成禁用 ZDM 的配置、看看您是否可以首先通过 1PPS 输入建立锁定。

    下面是一个 1PPS 配置示例:

    e2e.ti.com/.../lmk5b33414_5F00_1pps_5F00_demo-from-DPLL2_5F00_no-zdm.tcs

    请注意、

    Jennifer