This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:SB 3.2 Gen2–交流耦合电容器 SRF 要求

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1588384/tusb1044rnqevm-sb-3-2-gen2-ac-coupling-capacitor-srf-requirement

器件型号:TUSB1044RNQ

尊敬的 TI 团队:

我正在开发一款 USB 3.2 Gen2 (10Gbps) 设计 还需要说明如何选择的 SRF 值 交流耦合电容器 差分数据对的响应。

自谐振频率 (SRF):
许多 100nF MLCC 大约具有 SRF 80–150MHz 远低于 USB 3.2 Gen2 奈奎斯特频率  

  • 这种低 SRF 对于第 2 代运行是否可以接受?

  • 主要选择标准应该是什么,如何在这里选择 SRF 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    USB 3.x 规范未定义电容器的 SRF 要求。  

    使用标准的 0201 100nF 交流耦合电容器在此处应该很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。