This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1108:交叉参考说这是一个类似的功能??

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1590047/lmk1c1108-cross-ref-says-this-a-similar-function

器件型号: LMK1C1108

您好、  

我们使用了 TI 的交叉参考工具很长时间。 通常非常接近、但最近似乎建议被审查得非常差、或者可能一些很差的 AI 工具正在挑选合适的工具。

最好在该工具上提供反馈框、以显示不良匹配甚至建议。  

英飞凌正在杀死 CY2308SXI-3。  我使用 IDT (Renesas) 2308-3DCGI 交叉到 TI LMK1C1108PWR 

该工具为 Infineon 器件找到的匹配度越高、但 IDT 的匹配度就越差。 8 输出缓冲器何时与包含 PLL 的 8 输出缓冲器的功能匹配?  

最近还出现了其他匹配/建议的事件、因此最好是为拥有该工具的任何人准备一个反馈框、以改进其结果。

 

谢谢

Pete

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    我们提供的缓冲器没有集成 PLL。 我们提供了具有集成 PLL 的器件、此器件具有输出分频器和缓冲器、但对于您尝试做的事情来说似乎大材小用。 您能否准确说明为什么需要内部 PLL? 如果您正在寻找一个可分配 8 个单端输出的器件、LMK1C1108 可实现此目的、具有极低的输出偏斜 (35ps 至 55ps)。 如果 PLL 是您的解决方案必须具备的方面、我会向您介绍 LMK048xx 系列。

    谢谢、

    Michael