This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:内部电阻器的值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1589532/tlc555-values-of-internal-resistors

器件型号: TLC555

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我对 TLC555 及其内部分压器中的电阻值有疑问。

这些电阻的值是多少? 我找到了一份 2021 年的 TI 应用手册 、其中说明了 100kΩ、但仿真模型展示了 33kΩ 、并提到了 CONT 引脚的功能。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请参阅数据表中的图 5-5、这是引脚 5 的阻抗;3 个电阻器的影响。  如果每个电阻器为 100k、则引脚阻抗为 100K||200k = 100K*200k/(100k + 200k)= 67k。  阻抗会随电源和温度而变化、它可能不是稳定的电阻。   

    如果计划更改 CONT 引脚电压、请使用电压源、而不是电阻负载或电流负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您提供这些信息。

    此致、

    Danilo