This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:关于:SPI 编程问题

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1590519/lmx2820-re-spi-programming-issue

器件型号: LMX2820

PLL 频率不被锁定,而将寄存器写入 lmx2820 从 Atmega 控制器使用位拆裂 SPI 完成,因为控制器中的 SPI 线路由 JTAG 接口用于刷写十六进制文件。  

我已从 TICS Pro 导出寄存器、并一直循环写入、但无法正常工作。建议我使用更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokesh:

    要进行调试、请使用示波器捕获 SPI 信号波形并验证它们是否正确。

    您还可以尝试在 Vcc 上电后编程 POWERDOWN = 1。 如果编程成功、则应该会有几百 mA 的电流降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、
    问题已解决、但我需要知道在不使用 TICS Pro 的情况下手动写入寄存器时需要更改哪些寄存器、以及更新寄存器中正确位所需的计算。