This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H2104:有关 FOD 的问题

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H2104, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1590557/lmk3h2104-question-regarding-fod

器件型号: LMK3H2104
主题中讨论的其他器件: LMK03328

您好的团队、

LMK3H2104 中的 FOD 是否具有内部 PLL? 我想知道 FOD 是如何组成的。 如果您对 FOD 有任何好的材料、请允许我与您分享。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    此器件中没有 PLL。 相反、FOD 是一个分数输出分频器、它采用 BAW 频率并将其分频为 100MHz 和 400MHz 之间的频率。 该器件中额外的后分频器允许将频率进一步进行整数分频到输出。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复。 我知道此器件中没有 PLL。 我还想了解 FOD 是如何工作的。 请问您是否有良好的材料? 我已经阅读了数据表、但我不清楚。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    关于分数输出分频器、我可以分享这个。

    这可以想象成与分数 PLL 的分数反馈路径类似、例如 LMK03328。 分频器有一个整数部分、分频器有一个分数(分子和分母)部分。 分母是固定的 2^24、分子是生成相关频率所需的任何值。

    对于 BAW 器件、器件的“标称“BAW 频率为 2467MHz。 但是、不同器件的 BAW 频率略有不同。 在每个器件上、我们都表征 BAW 随温度变化的情况、以确定 (1) BAW 的中心频率以及 (2) BAW 频率在整个温度范围内的变化情况。 FOD 的次要作用是补偿 BAW 频率的这些变化、相对于 FOD 的总频率精度为+/–25ppm。 整个补偿是针对每个器件确定的 、因此器件的用户在使用器件时不必进行任何特定于器件的寄存器读取或写入。

    谢谢、

    Kadeem