This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:LMK00338&CDCDB800 有何区别?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1588672/lmk00338-what-s-difference-lmk00338-cdcdb800

器件型号: LMK00338
主题中讨论的其他器件: CDCDB800

尊敬的先生:  

 

LMK00338 和 CDCDB800 有何区别?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    LMK00338 是一款 8 输出 HCSL 缓冲器。 CDCDB800 是一个 8 输出 LP-HCSL 缓冲器。 HCSL 需要 50 Ω 终端、LP-HCSL 不需要。

    谢谢、

    Michael