This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102A:零延迟 CLK 缓冲器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102A, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1591263/lmk1c1102a-zero-delay-clk-buffer

器件型号: LMK1C1102A
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

尊敬的团队:

 

您是否建议将 LMK1C1102A 用作无相移的零延迟 CLK 缓冲器、以清除来自 SoC 的 PCLK(最大 148.5MHz)(DVP 接口)信号的抖动和/或噪声?

 

还是为该任务推荐其他 IC? 也许是 CDCE6214 具有零延迟模式? 任何具有零延迟模式的新器件?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d

    为了清除抖动,您需要使用抖动清除器 — 例如我们 LMK048xx 系列中的器件。 这需要外部 VCXO 和双环路解决方案、以便在第一个环路中清除抖动。 此外、它还提供零延迟模式。

    为了简单地缓冲输入、我推荐 LMK1C1102A。 它是异步的、因此针对低频信号进行了优化。  

    谢谢、

    Michael