This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:CDCLVP111-SP 绝对最大额定值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1591533/cdclvp111-sp-cdclvp111-sp-absolute-maximum-rating

部件号: CDCLVP111-SP

表 5.1 中列出的 CDCLVP111-SP 的最大工作结温为+150C。  DLA 规范 5962-16207 列出了最高工作结温为+125°C。  这些文档中是否有错误、或者按照 DLA 规范订购的器件是否具有较低的额定温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clifton:

    150°C 结温规格由我们的测试和验证团队进行测量和验证。 是的。

    谢谢、

    Michael