This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:无法获得时钟输出

Guru**** 2929500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1593276/lmk04828-not-able-to-get-clock-outputs

器件型号: LMK04828

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我使用 LMK04828BIST、但无法获得时钟输出。

隔离了两个 LMX IC 并独立处理 LMK 时钟。 不生成时钟。 请检查电路和位文件时钟输入和电源是否符合预期。

我们的客户将共享文档、因为其中包含一些机密信息。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我们可以通过电子邮件继续此操作。 请发送电子邮件至 m-srinivasan@ti.com

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我要求我们的客户通过电子邮件与您联系。 感谢您的支持!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我发了一封邮件。 请检查一次