This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:无法生成输出时钟

Guru**** 2929790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1587383/lmk04828-unable-to-generate-output-clocks

器件型号: LMK04828
主题 ( LMX2594) 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

HSSPM.pdf

请对 LMK04828B 和 LMX2594 时钟发生器的随附原理图进行微调。 我们使用 Zynq UltraScale+RFSOC 器件通过 SPI 协议与 LMK 和 LMX 通信。 与 LMK、LMX 相关的所有信号都映射到 FPGA 的 PL 侧、LMK 寄存器配置通过 PS 模式编程完成、并且 SPI 引脚通过 emio 分接至 PL。 CLk0 100MHz、CLK1-10MHz、VCXO-160MHz 和 3V3 电压轨的输入正常启动。 我们配置为 OUTPUT (0x14A 06) 的复位信号。
1.我有没有给板上的下拉电阻复位信号?  
我们无法在 Dclock 和 SDClock 中从 LMK 获取输出时钟。
我们能够通过 SPI 接口读取和写入 LMK 寄存器数据

请查看原理图和 TICSPRO Tics_100_10_245p76.tcs 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    我今天的带宽受到了一些限制。 明天我会回答你的问题。

    谢谢、

    Michael