This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 SYNC 脉冲宽度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1591219/lmx2595-lmx2595-sync-pulse-width

器件型号: LMX2595

我查看的是 LMX2595 数据表、SNAS736C–2017 年 6 月–2019 年 4 月修订。              

问题 1:

我已经阅读了数据表中“7.3.11.1 一般概念“中的说明、我对此表示理解

T1 和 T2 表示同步开始的时间、

但这条语句未指定同步脉冲宽度、对吧?

(我们公司有人声称这指示了同步信号的脉冲宽度,我想向他展示制造商的回复,即它不指示脉冲宽度。)

问题 2:

我知道、6.6 时序要求中规定了 SYNC 时序要求。

指定了相对于 OSCin 的建立和保持。

由于 3 类要求同步到 OSCin、因此我认为遵循这些时序要求是可以的、

但是、类别 2 不需要同步到 OSCin 又该怎么办呢?

我认为没有指定建立时间和保持时间、但想知道初始脉冲宽度的规格。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    这是时序图。

    只有 Cat.3 同步对同步脉冲有限制和时序要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的答复。

    我明白你在说什么。
    不过,我想知道的是第二类的时机。

    我知道数据表中没有写出它。
    我知道“同步时序在类别 2 中不重要“

    但是、只要存在上升沿、脉冲宽度的窄是否重要?
    我觉得奇怪的是、在第 2 类中、没有将脉冲宽度指定为使用要求。

    我也在等待问题 1 的答案。

    谢谢你。

    Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    SYNC 脉冲宽度在 Cat.2 同步中无关紧要、器件只需要 SYNC 脉冲的上升沿。  

    SYNC 信号的脉冲宽度与完成同步所需的时间 (T1 和 T2) 没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel。

    因此脉冲宽度有多短并不重要。

    感谢您回答问题 1。 我很感激这样的评论。 我同意。

    你的建议对我有帮助。

    谢谢你。