This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571-LMX2571: EP 什么是颜色编码? 在 TICS Pro 的 GUI 中

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1594116/lmx2571-ep-what-is-the-color-coding-in-gui-of-tics-pro

器件型号: LMX2571-LMX2571 EP
主题中讨论的其他器件: LMX2571

尊敬的团队:

我在 LMX2571、TICS Pro 上工作、当输入一些值时、会得到如下所示的颜色变化、

image.png

你可以在 Fden 看到。

请告诉我为什么会出现这种情况?

谢谢、此致。
CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝色没有意义。 如果您在不点击“Enter"键“键的情况下更新该值、我认为它会变为蓝色。 这或多或少是 TICS Pro 的大型机问题。