This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:LMK3H0102 在 LP-HCSL 模式下是否与 AM64 PCIe REFCLK 输入兼容?

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1592692/lmk3h0102-does-lmk3h0102-in-lp-hcsl-mode-compatible-with-am64-pcie-refclk-input

器件型号: LMK3H0102

尊敬的团队:  

我要对 LMK3H0102 与 AM64x HCSL 输入的兼容性进行客户查询检查。

在输入模式下运行时、SERDES0 REFCLKP/N 需要 HCSL 电平输入。

(8) AM6442:AM6442 HCSL 与 LP-HCSL PCIe REFCLK — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

请支持该查询。

供参考、我看到下面的主题

(+) TDA4AH-Q1:对于串行器/解串器 REFCLK 输入、低功耗 HCSL (LP-HCSL) 是否正常? -处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

此致、

Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    LMK3H0102(没有 LMK3H0103)可以支持具有内部 可选的 85 Ω 或 100 Ω 终端、符合 PCIe 第 1 代到 PCIe 第 7 代标准的 LP-HCSL。

    请 与处理器团队联系以确认要求、因为 我在  AM64x 数据表中没有看到有关 SERDES0 REFCLKP/N 时钟要求的任何参考。  

    有关 HCSL 和 LP-HCSL 之间的差异、请参阅 该线程  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、  

    谢谢你。

    请参阅以下内容。

    (8) AM6442:串行器/解串器输入时钟 (SERDES0_REFCLK)-处理器论坛 — 处理器- TI E2E 支持论坛

    当 AM644x 在时钟输入模式下运行时、需要 HCSL 时钟。

    我知道 LMK3H0102 可支持具有内部 可选 85 Ω 或 100 Ω 终端的 LP-HCSL、从而符合 PCIe 第 1 代到 PCIe 第 7 代标准

    有关 HCSL 和 LP-HCSL 之间的差异、您可以参考 此主题 

    我知道从上面的链接,振幅是相似的。

    根据以上想法、LMK3H0102 输出是否可能正常工作(同意需要测试这一点)、或者您是否发现一些需要进行额外 分析的问题。  

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我认为使用 LMK3H0102 没有任何问题、并且无需像 HCSL 格式那样组装外部端接电阻  

    此致、
    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、  

    感谢您的意见、非常感谢。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记注意、如果组装了终端电阻器、那么摆幅将减半  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、  

    感谢您的参与。

    我假设您意味着组装外部终端会影响振幅、因此不建议这样做。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没错。

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、  

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.