This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:HSDS 电平如何转换为 HSCL 电平

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1592476/lmk04832-how-is-the-hsds-level-converted-to-the-hscl-level

器件型号: LMK04832

我当前使用的是 LMK04832、HSDS 作为输出、HSCL 电平作为负载。 您能告诉我如何在中间转换它吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否提供下一个器件的输入规格? HSDS 输出在输出端交流耦合、但可以重新偏置到适当的电平。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VPP:0.4~1.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi:

    HSDS 的输出摆幅通常太小、无法满足以下器件的输入要求。 LVPECL 1.6V 似乎更适合驱动至该接收器。

    谢谢、

    Michael