This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:调制边带 LMX 2572LP

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1591315/lmx2572lp-modulation-sidebands-lmx-2572lp

器件型号: LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好 TI 团队。

我们开发了一款使用 LMX2572LP 生成频率的 VHF 和 UHF FM 收发器。 这种做法很好、我们已批准使用具有 500mW 发射功率的器件。 器件的工作范围为 140–175MHz 和 410MHz 至 470MHz。

现在我们已经想到了将其转换为 6 瓦器件。 但是、存在杂散发射问题。

我们使用直接数字 FM 调制

采样率为 153kHz。 这些 153MHz 出现在载波周围的频谱中。

在 VHF 范围内、这些杂散辐射非常小、几乎看不到、但在 UHF 设备中、它们明显可见。 在 400MHz 的频带中间、它们将处于允许的范围内、但在 440MHz 和 470MHz 的频带限制下、它们太强、无法获得批准、因为在 6 瓦的传输功率下、它们超过所需的–36dBm。

我们现在有一个问题、即为什么这些杂散如此依赖于频率、以及我们可以如何减少这些杂散。 环路滤波器是来自评估板的滤波器、我们使用的是最低电荷泵电流。 电荷泵电流越高、情况就越糟。

此致。

D.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、频段的中心是 440MHz频段限制 410 和 470MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    频率依赖性是由于使用不同的 VCO 来生成频率。  芯片中有 6 个 VCO、您可以进行寄存器读回以验证所运行频率通道使用的 VCO。

    据我所知、提高采样频率有所帮助、这些边带杂散很难处理。 此外、使用 1.8V 逻辑对器件进行编程也有帮助。 除了这两种技巧外、我没有任何其他好的解决方案来减少这些杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel

     

    感谢您的答复我们无法进一步提高采样率也许我们可以尝试

    1.8V 逻辑。 如果起作用、我们必须想出其他方法。

    此致。

    D.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

     

    我们现在已经确定杂散信号通过 SPI 总线耦合到 LMX 2572LP

    LMX2572 编程中的 153kHz 突发如所示

    大概耦合 VCO

    解决方案 6器件的新布局、其中 SPI 总线完全布置电路板的内层内

    此致

    D.W