This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 Muli Sync

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596459/lmx2595-lmx2595-muli-sync

器件型号: LMX2595

您好!

我 对多个 LMX2595 的同步有一个疑问。

执行 SYNC @10GHz (OSCin:125MHz)、我更改电荷泵和 ODER 中的延迟以同步相位。

每个 LMX2595 都有自己的电荷泵和延迟值... 这是对的还是我错了?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我需要同步@10GHz、10.5GHz… 16GHz。 (步长:500MHz)。
    在这种情况下、我是否必须为每个频率找到每个 LMX2595 的单独设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同步要求每个器件使用相同的配置。  

    所需的频率是输入时钟的整数倍、您根本不需要同步。 编程后、所有器件输出都同步、尽管其相位可能没有完全对齐。