This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:Si 分析

Guru**** 2927120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596020/lmk04832-si-analysis

器件型号: LMK04832

尊敬的团队:

我目前正在对使用 LMK04832 时钟器件的设计执行信号完整性 (SI) 分析。 在我们的应用中、相应的输出通道配置为在中运行 1.8V LVDS 消耗量。

但是、在 SI 仿真期间、为 LMK04832 提供的 IBIS 模型被解释为 3.3V LVDS 和工具应用 3.3 V 电气特性。 由于这种不匹配、仿真结果无法准确表示预期的 1.8V LVDS 信号行为。

为了正确地进行 SI 验证、我请求您提供有关建议方法的指导、以准确地进行仿真 1.8V LVDS 输出行为 使用现有模型集或任何建议的建模方法。

您对此问题的支持将帮助我们以所需的准确性完成 SI 分析。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Obulesh

    我对你在这里问的问题感到困惑。 LVDS 是一种标准化驱动格式、具有 350mV 至 500mV 的摆幅、偏移量为通常在 0.8V 至 1.2V 之间的共模电压。 1.8V LVDS 和 3.3V LVDS 在性能方面几乎相同。 我建议使用 3.3V LVDS 进行仿真、这些结果应该与 1.8V LVDS 的情况非常相似。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Obulesh

    我对你在这里问的问题感到困惑。 LVDS 是一种标准化驱动格式、具有 350mV 至 500mV 的摆幅、偏移量为通常在 0.8V 至 1.2V 之间的共模电压。 1.8V LVDS 和 3.3V LVDS 在性能方面几乎相同。 我建议使用 3.3V LVDS 进行仿真、这些结果应该与 1.8V LVDS 的情况非常相似。

    谢谢、

    Michael