This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04805BEVAL:可在–40oC 至+85oC 的恒温室内进行测试、而不会出现任何问题?

Guru**** 2930390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596070/lmk04805beval-can-be-test-in-a-thermostatic-chamber-at--40oc-to-85oc-with-no-issues

器件型号: LMK04805BEVAL

您好:

我的客户想在 Ta =–40oC 至+85oC 环境下使用恒温室评估 LMK04805EVM。 LMK04805EVM 是否能够正常运行并且在该测试环境中是可以容忍的?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    请参阅数据表。  

    已经过测试和验证、可在此范围内运行。

    谢谢、

    Michael