This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C:CDC6C 与 LMK6C

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6H, LMK6D, LMK6P, LMK6C, CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596306/cdc6c-cdc6c-vs-lmk6c

部件号: CDC6C
主题中讨论的其他器件: LMK6C、LMK6H 、LMK6P、LMK6D

您好的团队、

我想了解 CDC6C 和 LMK6C 之间的不同。
除了抖动性能之外、似乎没有其他区别。
您能告诉我电路中存在哪些差异吗?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:  

    CDC6C 是我们的低功耗 LVCMOS 振荡器系列。 LMK6C 还具有 LVCMOS 输出、但它属于我们性能更高的 LMK6D/LMK6P/LMK6H 系列。 如前所述、与 CDC6C 相比、LMK6C 的抖动性能更好 (500fs 与 1ps)、但功耗也更高((~50mA 与~Ω<xmt-block1> 8mA</xmt-block>,具体取决于输出频率)。 8mA。

    这两款器件之间的主要区别在于 CDC6C 使用低功率整数分频器将~2.5GHz BAW 谐振器分频为所需的输出频率。 LMK6C 使用一个更先进的分数输出分频器、因此可以 在整个调谐范围内输出任意频率。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor