Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK05318B
使用 LMK05318B 时、我们根本不使用 LMK 的片上 EEPROM。 相反、我们会通过每次上电后通过 I2C 对寄存器进行编程来配置其输出。 我们从 XO 提供一个 25MHz 时钟作为 LMK 的基准时钟、不使用 PRIRFE 和 SECRFE。 该解决方案支持提供我们通常需要的时钟。 但是、在测试期间、我们发现 LOPL_DPLL 和 LOFL_DPLL 保持设置为 1 并且无法清除。 关于这个问题、我们作出了以下尝试:
- 在配置 LMK(处于出厂默认状态)之前、我们会读取 R14 的值、即 0xD0。 此时、LOPL_DPLL、LOFL_DPLL 和 HLDOVR 全部为 1。
- 配置 LMK(当它正常输出时)后、我们读取 R14 的值、即 0xC0。 LOPL_DPLL 和 LOFL_DPLL 仍保持 1、而 HLDOVR 已恢复为 0。
我对此有以下问题:
- 是否根据片上 EEPROM 中的配置与实际频率/相位的比较、或者根据通过 I2C 写入寄存器的配置与实际频率/相位之间的比较来确定 LOPL_DPLL 和 LOFL_DPLL? 因为使用我们的方法时、片上 EEPROM 中的配置与通过 I2C 写入寄存器的配置不同。
- 如果 LOPL_DPLL 和 LOFL_DPLL 发生故障、我们应如何验证当前输出时钟是否正确?