This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B LVCMOS+-平衡 — 非平衡变压器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1595389/lmk05318b-lmk05318b-lvcmos---balun

器件型号: LMK05318B

您好、TI 专家。

我将使用 LMK05318B 抖动清除器构建一个定制板。 我想在 LVCMOS+-配置中使用 out6 (p&n)。

我想将 Minicircuits ADT2-1T+变压器(平衡-非平衡变压器)的次级侧连接到这些输出。

引脚 out6p 和 out6n 通过 2 个 100nF(交流耦合)的串联电容器连接到镇流器。

然后、我将 SMA 连接器连接到平衡 — 非平衡变压器的初级侧。

该信号的频率为 100MHz、基准为 10MHz。

XO 振荡器将是 TI 开发板 (LMK05318BDev) 上使用的振荡器。

我想知道是否可以使用如 LVCMOS+-输出中所述的平衡 — 非平衡变压器。

此致、Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  

    据我所知、设置应该可以正常工作、如果您在 TICS Pro 中生成配置时需要任何帮助、请告诉我。 此外、 您以差分方式测量 LVCMOS +-信号的具体原因是否也有? 我预计使用 LMK05318B 的差分输出驱动器时、您可能会看到更好的相位噪声性能、但我没有自行测试、以便确认。 LVCMOS 信号通常采用单端测量。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor!

    我使用 LVCMOS+-配置和交流耦合平衡 — 非平衡变压器,因为我需要具有特定输出功率的信号