This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 的热性能

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1595616/lmk05318b-the-thermal-performance-of-the-lmk05318b

器件型号: LMK05318B

您好、TI 专家

   从芯片的规格来看、我知道主要功耗来自 3.3V 电源、而 1.8V 输出电源的功耗相对较低。 在实际调试过程中、如果我不为输出供电、芯片温度会保持在低水平。 然而、一旦 I 向两个输出通道提供 1.8V 电压并初始化芯片、就会在短暂运行后开始明显升温。 当我触摸芯片约 5 秒,它感觉明显的热,需要我拿出我的手。 我想知道这种行为对于芯片是否正常。 芯片锁定到外部 PPS 信号、无论是否存在外部基准 PPS、芯片似乎都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为这种行为是预期行为、具体取决于您已编程到器件中的配置。 如果所有输出都启用、则 LMK05318B 会消耗 700 –800mA 范围内的某个器件、具体取决于输出格式、频率等 由于 VDD = 3.3V 且 VDDO = 1.8V、因此总功耗可能在 1.5W - 2W 范围内。 LMK05318B EVM 热性能应类似于数据表中提供的 10 层 PCB 热性能信息(见下文)。 假设 RθJA 为 9.1 C/W、功耗为 1.5W - 2W、您会预计器件结温(以及类似的顶部外壳温度)会上升到比环境温度高 13 至 18C 之间、这可能会令人不舒服的温度。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。  

    此致、  

    Connor