This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:1GHz 时钟输入

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CDCLVP1204, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596548/lmk03318-1ghz-clock-input

器件型号: LMK03318
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1204LMX2572LP

您好、

我正在寻找时钟发生器/抖动清除器/合成器。


输入:XTAL (100MHz) 或 1GHz

输出:通过 100MHz (xtal) 生成 1GHz 或从输入(直通)生成 1GHz

LMK03318 可输入最大 300MHz、因此、如果您有任何采用如下所示 1GHz 输入技术的产品、请告诉我。

如果没有产品、我将选择 CDCLVP1204(输入 xtal 100MHz 和 1GHz)+ LMK03318。

但我想减少 CDCLVP1204 以降低成本。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    LMX2572LP 可以采用 100MHz 输入并输出 1GHz。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    > LMX2572LP 可以采用 100MHz 输入和输出 1GHz。

    →这有利于从 100MHz 生成 1GHz 频率。

    LMX2572LP 似乎可直到 250MHz 进行输入。

    我需要大约 1GHz 输入的其他选项、并且需要传递输出(无 PLL)。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    对于 1GHz 输入、如果您只是想传递 1GHz 信号、则仅 CDCLVP1204 就可以工作。  

    谢谢、

    Michael