This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:PLL 未锁定

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1592256/lmk04828bevm-pll-not-locked

器件型号: LMK04828BEVM

您好:

LMK04828B 存在问题。

一旦在 10-20 电源周期,我有一个 PLL 没有锁定,寄存器 0x183 位 1 = 0。

我怀疑环路滤波器参数,你能指导我如何应用正确的值.

image.png

 

谢谢您、

埃米尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供寄存器编程和提供给 PLL2 的频率? 如果不知道 PLL 的配置方式、我们就无法判断环路滤波器组件是否正确选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是配置:

    R0 (INIT) 0x000090
    R0 0x000010
    R2 0x000200
    R3 0x000306
    R4 0x0004D0
    R5 0x00055B
    R6 0x000600
    R12 0x000C51
    R13 0x000D04
    R256 0x010000C
    R257 0x010155
    R258 0x010255
    R259 0x010301
    R260 0x010402
    R261 0x010500
    R262 0x010670
    R263 0x010711
    R264 0x01080C
    R265 0x010955
    R266 0x010A55
    R267 0x010B00
    R268 0x010C02
    R269 0x010D00
    R270 0x010EF0
    R271 0x010F10
    R272 0x01100F
    R273 0x011155
    R274 0x011255
    R275 0x011301
    R276 0x011402
    R277 0x011500
    R278 0x011670
    R279 0x011711
    R280 0x01180C
    R281 0x011955
    R282 0x011A55
    R283 0x011B00
    R284 0x011C02
    R285 0x011D00
    R286 0x011E71
    R287 0x011F35
    R288 0x01200C
    R289 0x012155
    R290 0x012255
    R291 0x012300
    R292 0x012402
    R293 0x012500
    R294 0x012670
    R295 0x012755
    R296 0x01280C
    R297 0x012955
    R298 0x012A55
    R299 0x012B00
    R300 0x012C02
    R301 0x012D00
    R302 0x012EF0
    R303 0x012F50
    R304 0x01300C
    R305 0x013155
    R306 0x013255
    R307 0x013300
    R308 0x013402
    R309 0x013500
    R310 0x013671
    R311 0x013735
    R312 0x013825
    R313 0x013900
    R314 0x013A00
    R315 0x013B01
    R316 0x013C00
    R317 0x013D08
    R318 0x013E03
    R319 0x013F06
    R320 0x014005
    R321 0x014100
    R322 0x014200
    R323 0x014311
    R324 0x0144DD
    R325 0x01457F
    R326 0x014612
    R327 0x01471A
    R328 0x014802
    R329 0x014942
    R330 0x014A02
    R331 0x014B16
    R332 0x014C00
    R333 0x014D00
    R334 0x014EC0
    R335 0x014F7F
    R336 0x015003
    R337 0x015102
    R338 0x015200
    R339 0x015300
    R340 0x015401
    R341 0x015500
    R342 0x015601
    R343 0x015700
    R344 0x015801
    R345 0x015900
    R346 0x015A10
    R347 0x015BD1
    R348 0x015C20
    R349 0x015D00
    R350 0x015E00
    R351 0x015F0B
    R352 0x016000
    R353 0x016108
    R354 0x016224
    R355 0x016300
    R356 0x016400
    R357 0x01654B
    R369 0x0171AA
    R370 0x017202
    R380 0x017C15
    R381 0x017D33
    R358 0x016600
    R359 0x016700
    R360 0x01684B
    R361 0x016959
    R362 0x016A20
    R363 0x016B00
    R364 0x016C00
    R365 0x016D00
    R366 0x016E13
    R371 0x017300
    R8189 0x1FFD00
    R8190 0x1FFE00
    R8191 0x1FFF53

    谢谢、

    埃米尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    感谢您的耐心。 您可以尝试对 PLL1(第一张图片)和 PLL2(第二张图片)实现以下环路滤波器吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我会尽快尝试使用这些环路滤波器并进行更新。

    另外、您能否详细说明我的电流环路滤波器(参见上面的原理图)是否会导致这样的 PLL 行为在 10-20 次上电后无法锁定?

    请提供建议、

    谢谢您、

    埃米尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    您为 PLL2 实例化的滤波器 的 BW 略小于我们通常建议的值(您的滤波器约为 180kHz、我们建议接近 300kHz 以优化抖动。 这可能会导致您偶尔看到的锁丢失。

    谢谢、

    Michael