This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:未使用的时钟输出和 AUXCLKOUT 端接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1598766/lmx1214-unused-clock-output-and-auxclkout-termination

器件型号: LMX1214

你好。

在不使用直流阻断电容器的情况下、能否通过在 P/N 两端直接放置一个 100R 电阻器来端接 CLKOUTx P/N 对?

同样、 AUXCLKOUT P/N 对能否以相同的方式端接?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、刚刚注意到的表 8-1 告诉我们如何连接未使用的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我现在正在关闭这篇文章。