This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:LMK04832 输出 — 各种输出格式下所有器件时钟输出的相位对齐

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596805/lmk04832evm-lmk04832-outputs-phase-alignment-on-all-device-clock-output-across-multiple-output-formats

器件型号: LMK04832EVM

您好、

我正在使用 LMK04832LVM 评估板 。
我将时钟分频器值从默认配置更改为符合我的要求。
时钟分配频率如所示 3200MHz 。
我并未使用所有 SYSREF 输出 (SCLK_OUT)。


测试用例 1—默认电路板端接设置

  • CLKout0: 100MHz—LVPECL/LCPECL、 240 欧姆

  • CLKout2: 50MHz—LVPECL/LCPECL、 120 欧姆

  • CLKout8: 100MHz—LVDS/HSDS

  • CLKout10: 50MHz—LVDS/HSDS

结果:

上述所有输出时钟都是 相位对齐 。
上升沿与同时出现 零可测量延迟 高速缓存数据。


测试案例 2—CLKout8 的端接已更改

  • CLKout8: 100MHz— LVCMOS 、 50 欧姆
    (默认电路板终端从 LVDS/HSDS 更改为 50 欧姆 LVCMOS、类似于用于 CLKout5 的硬件终端。)

结果:

CLKout8 为 未相位对齐 其他输出。
LVPECL 和 LVDS 输出彼此保持一致、但 LVCMOS 输出显示了 计时移位 并且与第一个上升沿时序不匹配。


要求/问题

1) LVCMOS 端接建议

我需要提供正确的建议 电路板端接方法 对于 LVCMOS、以使所有输出时钟 (LVPECL、LVDS、LVCMOS) 保持不变 相位对齐且具有零延迟 。
我的要求是 每个输出时钟的第一个上升沿 同时发生。

2) 同步事件使用说明

是 SYNC 事件 仅用于 SYSREF 时钟 (SDCLK) 和 器件时钟输出 (DCLK) 的同步?
OR SYNC 事件 是否也需要调整所有时钟格式?

3) 跨多种输出格式的相位对齐

我希望所有器件时钟都是 相位对齐 、即使它们使用不同的输出格式、如 LVDS 和 LVCMOS 。
这是否可以通过端接+ SYNC +配置来实现、或者是否有推荐的方法?


提前感谢任何指导。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monica、

    很抱歉耽误你的时间。 我的 BW 本周非常有限。

    我会联系您星期一。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monica、

    我认为我们没有表征该器件不同输出格式之间的偏差。 为了使器件对齐、为了消除输出 LVCMOS 和任何其他差分格式时引入的任何偏移、可以应用数字延迟。 我恐怕不能在长凳上提供粗略的估计(按配置)、因为我在一年的剩余时间内因外科手术而离职。  

    SYNC 事件将使所有尚未设置其各自 SYNC_DISx 位的输出相位对齐。 上述建议的解决方案需要评估您的设置(或仅使用我们的一个评估模块)、但您可以通过评估来实现所需的结果。

    谢谢、

    Michael