This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:电流消耗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1597617/lmk1c1104-current-consumption

器件型号: LMK1C1104

图 7-1 中的测试电路的条件是什么?  

 通过直流阻断电容器使用 50 欧姆负载作为输出负载时、我应该如何估算电源电流消耗? 总计所有 4 通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    测试条件如下所示、但 7-1 情况除外、2pF 电容器实际上为 5pF。

    在没有数据表测试设置中指定的 5pF 负载的情况下使用时、该器件的电流消耗将略低于图 7-1 中所示的值。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    第二个问题假设以下电路。
    电流消耗图是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     由于分流电容器值不同、图中的电流消耗会略有增加、但不会显著增加。 直流阻断对电流消耗的影响很小。 您可以假设电流消耗图是相同的。

    谢谢、

    Michael