This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:电荷泵电流设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1599660/lmx2571-charge-pump-current-setting

器件型号: LMX2571

您好、

我对 LMX2571 的电荷泵电流设置有疑问。

在数据表中、似乎可以将电荷泵电流设置为 32 个阶跃。 但是、在实际使用中、似乎有 24 个步骤、在 TICS Pro 中、有相同电流值显示在两个位置的设置。

例如、即使选择相同的“1250uA",“,我、我也可以观察到第 1 个和第 2 个“1250uA"条“条目之间的相位噪声性能发生变化、就像实际设置不同的电流值一样。 此外、这两种选择之间编程的寄存器值也不同。

第 1 个 1250uA:
R41 = 0x290808
R40 = 0x28081C

第 2 个 1250uA:
R41 = 0x290810
R40 = 0x28101C

请解释一下:

  1. TICS Pro 中的第 1 次和第 2 次“1250uA"设置“设置之间有何差异?

  2. 在每种情况下实际上会设置哪个电荷泵电流(它们实际上是相同的电流还是不同的电流)?

  3. 是否有任何关于应使用哪个条目/代码的建议?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅下面的详细信息。

    CP_IUP、CP_IND

    电流 (µA μ A)

    CP_IUP、CP_IND

    电流 (µA μ A)

    CP_IUP、CP_IND

    电流 (µA μ A)

    CP_IUP、CP_IND

    电流 (µA μ A)

    0

    三态

    6.

    937.5.

    12 或 20

    1875

    26

    2812.5

    1.

    156.25MHz

    7.

    1093.75

    13 或 21

    2031.25

    27

    2968.75

    2.

    312.5.

    8 或 16

    1250

    14 或 22

    2187.5.

    28

    3125

    3.

    468.75

    9 或 17

    1406.25

    15 或 23

    2343.75

    29

    3281.25

    4.

    625

    10 或 18

    1562.5

    24

    2500

    30

    3437.5.

    5.

    781.25

    11 或 19

    1718.75

    25

    2656.25

    31.

    3593.75