This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:时钟分配器

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1598219/lmk01801-clock-distributer

器件型号: LMK01801

您好、

在我的应用中、输入= 1GHz 正弦波信号、相位噪声为–150dBc/Hz @100k 失调电压。 我喜欢引入一个分频器、然后输出相位噪声优于–165dBc/Hz @ 100k OFS 的 100MHz 信号。 我查看了 LMK01801、但本底噪声似乎不太好。  

请告知符合上述要求的正确模具编号。

谢谢、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我很困惑。 如果您的信号源的本底噪声约为–150dBc/Hz @ 100k 偏移、则在该器件之后实例化的任何器件都将受到信号的本底噪声的影响。 只有当您的源的本底噪声低于该值时、才能够实现–165dBc/Hz @ 100k 偏移的本底噪声,然后 — 根据频率-整个信号链能够满足您的本底噪声。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    输入 1GHz 信号、相位噪声为–150dBc/Hz、当频率除以 10 时、输出 100MHz 信号、理想的相位噪声应为–150 - 20 * log (10)=–150 - 20 = 170dBc/Hz。 因此、我认为–165dBc/Hz 的目标是合理的。  

    同样、请告知 TI 是否有任何符合此规格的器件、谢谢。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您实际上会添加这个 20 * log (10)、这意味着您需要寻找–135db/Hz 的目标。  

    此器件肯定符合该规格。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    您的意思是、

    器件输入= 1GHz、–150dBc/Hz @ 100k

    (LMK01801) 除以 10

    器件输出= 100MHz、相位噪声将加上 20dB 至–130dBc/Hz? 因此、–135dBc/Hz 的地板是不错的...

    这超出了我的理解、我从未见过在分频时相位噪声变得更糟。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我刚意识到我犯了一个错误 — 我是混淆乘法分裂。  

    该器件在 100MHz 时的本底噪声约为–162dBc/Hz。 我们没有内置分频器的器件、在如此高的频率下也具有–165dBc/Hz 的本底噪声。 这样可以吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    感谢您的友好帮助。 我刚才找到了一款 ADI 器件、提供–170dB 本底噪声。

    Terry