This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:温度下的 LMK04826-LMK04826- EP 问题

Guru**** 2927940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1598953/lmk04826-lmk04826-ep-issues-at-temperature

器件型号: LMK04826

我们在高温时会出现频率偏移、该偏移可追溯到 TI 器件 LMK04826-LMK04826- EP。
 
基本上、问题是当无线电在很热时重新启动时、PLL 无法锁定。 一旦温度降低到足够大、它就会锁定。
 
 
 
您能否就此问题提供建议?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    您能否提供寄存器配置? 最好将其作为.txt 文件或.tcs 文件。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、我要求提供... 你是不是又想了?“ 是否可以通过私人电子邮件发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    您可以发送电子邮件至 m-srinivasan@ti.com

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Michael!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们需要检查是否启用了频率校准、对吗? (PLL2_FCAL_DIS = 0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们检查了寄存器和相位检测器、问题得到了解决... 非常感谢!