This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:LMK04808:设计问题

Guru**** 2682995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1597047/lmk04808-lmk04808-design-queries

器件型号: LMK04808

尊敬的团队:

  1. 如果我将向 OSCIN/OSCIN#提供 20MHz 时钟并向 CLKIN0 提供单端 100MHz 时钟、则 OSCOUT0/OSCOUT0#处的输出是什么?
  2. 是否有任何硬件 strap 配置选项或软件寄存器设置来选择 OSCOUT0 的时钟基准?
  3. 如果 20MHz 和 100MHz 输入时钟都存在、它是否具有任何自动模式、它可以根据内部优先级选择基准时钟

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请提供更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    ]如果我将向 OSCIN/OSCIN#提供 20MHz 时钟并向 CLKIN0 提供单端 100MHz 时钟、OSCOUT0/OSCOUT0#将有什么输出?

    OSCout 将缓冲掉作为 PLL2/ OSCin 参考的任何内容。

    是否有任何硬件搭接选项或软件寄存器设置来选择 OSCOUT0 的时钟基准?

    唯一的选项是选择是输出 OSCin 信号还是进一步对其进行分频。

    如果 20MHz 和 100MHz 输入时钟都存在、它是否具有任何自动模式(根据内部优先级选择基准时钟)

    是的。 更多详细信息、请参阅数据表中的第 8.3.4.3 节。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    1. LMK04808 是否具有非易失性存储器、我们可以存储预编程的文件、并在上电期间启动、而无需从外部对其进行编程?

    2.编程会影响 OSCOUT0 上的输出、还是会提供输出、直至输入时钟出现在 OSCIN、无论编程如何?

    LMK04808 是否具有 出厂预编程型号?

     是否可以从 CLKIN0 获取基准时钟并将其作为 OSCOUT0 的输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    1.没有

    2.默认情况下、OSCout 将被禁用。 您需要对 R10 进行编程、以便启用 OSCout 并确定输出信号是否会进行分频。

    3、没有 您可以使用 TICS Pro 创建所需的配置(可从 https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW 下载)

    4.不,这不是这个设备的功能。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在每次下电上电开始时、OSCout 将默认禁用、需要对 R10 进行编程、以便在每次下电上电时启用它、我是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    正确。

    谢谢、

    Michael