This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H2108:针对受限型号 LMK3H2108A16RKPR 申请支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H2108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1596209/lmk3h2108-request-for-support-on-restricted-variant-lmk3h2108a16rkpr

器件型号: LMK3H2108

您好:

此申请涉及 LMK3H2108A16RKPR 限用型号、该型号未出现在公共 TI 数据库中。 该门户需要可选的目录器件型号、因此我选择 LMK3H2108 继续。

我们最近收到直接从 TI 发货的约 300 个 LMK3H2108A16RKPR 寄售件。 我们将在未来六个月内再制造 500 块电路板、并需要确认此特定 A16 后缀的持续可用性。

您能否帮助将此问题上报到时钟和计时产品线或负责的 TI 销售/FAE 联系人、以确认:

  1. TI 是否可以继续提供 A16 型号;

  2. 正确的采购或托运渠道;

  3. 我们应了解的任何 MOQ/交货周期或限制。

A16 变体是构建兼容性所必需的、不能替换为 A11 目录版本。

谢谢你。

此致、
Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我已将您的申请提交给 TI 销售代表团队、我们会尽快与您联系。

    我会将主题标记为“已关闭“、如果对此主题有任何疑虑或问题、请随时回复我的消息、重新开始讨论。  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    这是非常紧迫的。 到目前为止、我们没有收到销售代表团队的任何回复。 感谢您协助跟进。

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    关注该主题。 我们理解 LMK3H2108A16RKPR 需要销售人员参与、但任何 TI 销售或 FAE 代表尚未联系我们。

    由于此器件之前是通过我们的客户接洽寄售的、我们现在正在准备下一个量产版本、您能否提供以下建议:

    - 指定的 TI 销售人员或 FAE 联系人、或

    - 正确的渠道,我们应该直接联系到确认继续      可用性。

    这将有助于我们在物质规划方面取得进展。

    谢谢