This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:需要帮助以提供 IC 示例代码

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, CDCE62005EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1597138/cdce62005-need-help-provide-ic-example-code

部件号: CDCE62005

神父:

客户使用 CDCE62005、但他们发现它无法正常工作、您能否为以下要求提供可行的代码?

AUX 输入 25MHz

输出:

1-250MHz

2-100MHz

3-100MHz

4-250MZ

50MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    我将在下周结束时回复您  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :ć

    我检查了 CDCE62005EVM、但它缺货。 客户需要尽快解决此问题。 您能帮助提供示例代码来帮助客户进行调试吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :ć

    客户副本 C6657 EVM 设计、附件是 CDCE62005 SCH。 请仔细检查一下。

    我还使用 CDCE62005 GUI 来生成.hex 文档。 您可以参考下面的.hex 文档。

    客户检查了 SPI 信号并使用了下面的.hex 文档、但 CDCE62005 仍然无法使用 AUX IN 设置。

    我想知道 IC 是否处于默认模式、输出频率是多少?

    请帮助查看。谢谢。

     e2e.ti.com/.../CDCE62005_5F00_2025_5F00_12_5F00_15.hex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过电子邮件讨论、我将关闭该主题并通过电子邮件继续对话。

    已重新创建配置并通过电子邮件发送给您  

    此致、

    Sandra