This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCBT1001:CDCBT1001 应用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCBT1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1600002/cdcbt1001-application-for-cdcbt1001

产品型号: CDCBT1001

尊敬的 TI 团队:

您是否可以帮助确认 CDCBT1001 是否可用于将 1.8V 10MHz 时钟输入降压转换为 1.2V 10MHz 时钟输出?
CDCBT1001.png
谢谢、

YW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、CDCBT1001 可用作 1.8V -> 1.2V 时钟电平转换器。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor