This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:LMK04906:多个同步时钟生成

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1595398/lmk04906-lmk04906-multiple-synchronous-clock-generation

器件型号: LMK04906
主题中讨论的其他器件: LMK04832

我被告知 LMK04832 优于 LMK04906。

我知道 LMK04832 针对多个器件具有更好的同步性能。

当我在数据表上比较电源电流时、LMK04906 需要 410mA(典型值)、而 LMK04832 需要 675 –930mA。

这是否意味着 LMK04832 需要更大的电流?、或者电流测量条件是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiyosi-San,

    两种情况下的电流消耗都将取决于配置和用例、但必须注意的是、LMK04832 提供比 LMK04906 大得多的功能以及 7 个输出。 建议使用 LMK04832、因为该器件的设计时间晚于 LMK04906、并且该器件在某些运行模式下(尤其是在执行多板同步时)可提供更大的灵活性。 您的用例将决定哪款器件更适合您。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我使用 LMK04832 设计时钟生成电路。
    我对 LMK04832 SPI 接口有疑问。

    我想使用 4 线制 SPI 来读取寄存器数据。
    数据表表表 77. 寄存器 0x16E。 位[7:3]=0x07
    如果我按如下方式进行设置、端子 PLL2_LD_MUX 是否会用作 SPI 回读、SPI 是否会变为 4 线?

    此致、
    Kiyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiyosi-San,

    还必须确保禁用 3 线 SPI。

    寄存器 0x16E。 位[7:3]=0x07 将启用 4 线制 SPI。 此外、还要确保还为输出设置了 PLL2_LD_TYPE。

    谢谢、

    Michael