This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:杂散问题

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1599135/lmk5b12204-spur-issue

器件型号: LMK5B12204

我们会遇到 LMK5B12204RGZT 的杂散问题。

我们的 XO_P=220 19.2MHz Ω 端子、XO_N。

请提供合适的 PLL 参数来解决FSW_ScreenShot_2025-12-17_06-32-21.PNG问题。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    您能否共享.tcs 配置文件和输出频率计划? 我可以查看是否可以进行任何优化、并仔细检查我是否可以在我这边复制相同的杂散问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_ADRV9002_5F00_CLK_5F00_GND_5F00_20251217.tcsOutputfrequency=GND,XO_P=GND,XO_N 300MHz 与 300MHz 19.2MHz 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    我能够在我这边复制同样的表现 APLL1 环路滤波器设置似乎已从默认设置更改为其他设置、因此我接着将它们恢复回来。 看起来杂散来自 PLL2 小数 N 分频器设置。 当我将 APLL2 SDM 更改为一阶时、杂散在我这边消失了 您还可以尝试使用不同的分频值和 PLL 阶数进行实验(例如,您可以设置 APLL2_DEN_MODE = 0、PLL2_NUM = 3355443 且 PLL2_ORDER =三阶)、而不是使用 10000/50000 作为分数。  

    我在下面附上了我更新后的配置、请告诉我这是否适用于您

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_5F00_ADRV9002_5F00_CLK_5F00_300MHz 缤客:5F00_20251217_5F00_UPDATE.TCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。您分享了您的仿真文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有仿真文件、刚刚在测量相位噪声分析仪上的 300MHz 输出时使用了不同的 APLL 设置进行了实验。 遗憾的是、我没有使用更新后的配置文件保存相位噪声图、但在我的设置中、12kHz –20MHz 抖动约为 150fs。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试此 TCS 文件。再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题修复。谢谢!这是我们的结果。